This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750我们需要强制只输出15V/2.66A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295776/tps25750-tps25750-we-want-force-only-output-15v-2-66a

器件型号:TPS25750

您好、支持团队

如果 EEPROM 为空、并且我们需要在我们接入15V USB-C 电源适配器后强制仅输出15V/2.66A (USBC_VBUS_SWITCH_H)。 可行吗?  是否应该设置 R6772和 R6773以及 R6774和 R6775?

原理图如下所示:

有任何疑问吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    如果 EEPROM 为空,我们希望在输入15V USB-C 电源适配器后强制只输出15V/2.66A (USBC_VBUS_SWITCH_H)。 是否可以使用?

    您能否指定 EEPROM 为空的含义? 它将在稍后加载、还是您使用 EC/MCU 来加载应用配置。

    您计划如何在引导时将应用程序配置固件加载到 PD 控制器? (听起来您有一个 EEPROM、但只是想检查一下)。

    这也许可行、但我不知道器件行为是否符合您的确切要求。

    是否应该设置 R6772和 R6773以及 R6774和 R6775?

    可能是。 您应查看 AlwaysEnableSink 和 NegotiateHighVoltage 并查看它们是否符合您的需求。

    谢谢。此致、

    克里斯·林