This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:负载调节

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296305/lm5012-q1-load-regulation

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012

大家好、  

我们开发了基于 LM5012的 降压 转换器。  

设计参数:  

输入电压15至60V

输出电压5

输出电流2.5A

1.无负载连接时、输出稳定在5.01到5.1V 之间

2.在输出端连接负载(0.5A、10 Ω、5W 线绕电阻)时、输入电压为15V 至60V 时、负载输出电压在3.8V 至2.8V 之间波动。   

基准电路  

请帮我们解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我无法打开您的图片、您能再次分享吗?

     通常在轻载工作正常的情况下,我们可以先看到器件工作正常,在增加负载后,它看起来像 Vout 下降而不稳定,您能否检查电感是否足够, Vin 输入电压有电流限制.

    在看到您的 SCH 和波形后、我将检查设计是否良好。  

    Webench 是检查设计组件的良好起点、您也可以在此进行验证。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我在这里没有看到更新,请重新打开这个 TT 或启动一个新的,如果你仍有疑问. 我先让它结束、感谢您的关注。

    埃莱娜