This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:什么和#39;MODE 引脚上拉电阻器建议值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296998/lmr36503-q1-what-s-the-mode-pin-pull-up-resistor-recommended-value

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、

有人可以告诉我 MODE 引脚上拉电阻器的最佳值是多少?

我认为作为一般规则、它可以是1k-100k 之间的任何值、但只是想仔细检查一下。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    通过 MODE 引脚拉取 H 或 L 来选择 PFM / FPWM 或外部同步频率、您可以指出电阻 范围为1k - 100k 的位置...通常这用于电流限制和安全运行。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elena、客户想将引脚拉至 H 以实现 FPWM。 您是说针对这种情况的建议设置是将引脚直接连接到 Vcc 吗? 是否可以对此没有电流限制? (运行期间 VCC 在24V 至32V 范围内变化)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    也就是说、您意味着系统 Vin =32V、VCC 是器件 VCC 引脚、此引脚非常适合模式选择拉取 H、它是内部3.3V、最大电压为5.5V。

    埃莱娜