This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将多路复用器用于辅助 USB 器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295745/tps25750-using-mux-for-secondary-usb-device

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221

您好:)

-

当与 TPS25750的同一系统中有第二个 USB2.0器件(例如音频编解码器)时、是否应使用 TMUXHS221等多路复用器来重定向 USB 数据线路(D+/D-)、以及应如何实现该功能?

我看到过一些设计、其中 USB  数据线(D+/D-) 直接连接到 TPS25750和第二个 USB 器件、但我不是很喜欢这种方法。

-

感谢任何帮助。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FXtreme,

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FXtreme,

    USB 2.0的 GPIO4 (USB_P)和 GPIO5 (USB_N)引脚连接用于支持 BC 1.2。 它们仅在初始连接期间处于活动状态、之后不再使用。 如果您不需要支持 BC 1.2、则可以将其保持断开状态、仅连接第二个 USB 2.0设备。

    Unknown 说:
    我看到过 USB  数据线(D+/D-) 直接连接到 TPS25750和第二个 USB 设备的设计、但我不是很喜欢这种方法。

    这是支持第二个 USB 器件的正确方法、假设它只是 TPS25750、并且数据线上还有第二个 USB 2.0器件。 如前所述、TPS25750仅针对 BC 1.2使用这些线路、不会与 USB 2.0数据进行交互。

    谢谢。此致、

    克里斯