This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在配置工具中无法生成 VIF 文件(QuadDraw 工具需要 VIF)

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295427/tps25750-vif-file-generation-does-not-work-in-configuration-tool-vif-needed-for-quaddraw-tool

器件型号:TPS25750

您好、TI!

我们已经使用 TPS25750完成行程的下一部分。

我们现在需要运行 USB.org 上的 QuadDraw (通过 QuadMax Box)工具来验证我们的产品。

为此、我们需要 VIF 文件。

该 TI 工具具有 VIF 文件生成器按钮、但它当前不起作用。

TI 是否可以让此按钮正常工作、或为我们制造的产品提供有效的 VIF 文件?

谢谢。

/佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fab_5F00_cfg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将我们的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会推迟到11月20日所在的一周。
    专家们将在下周早些时候进行检查并作出回应。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该功能似乎在 GUI 中被破坏了。 我们将与团队联系、并研究如何修复它。 同时、我们将了解还提供了哪些其他选项。

    很抱歉给您带来不便、

    谢谢。此致、

    克里斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请 尝试将项目导入到 GUI 7.0.3版本。

    VIF 生成工具仍在此版本中工作、因此您应该能够以这种方式获取.xml 文件。

    谢谢。此致、

    克里斯