This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063试产后,发现异音放大器(&A);异常问题待解决。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296477/ucc28063-ucc28063

器件型号:UCC28063

您好!TI 团队,

客户现使用如下UCC28063的交错式PFC IC,实际使用的时候,发现C220需由101改成33P,才能解决90V开关机有异音(电压是90 -305,标准是108 -277)

但是ZCD的C215C214改太小PF值和THD会变差

不改的话,90V开关机异音,轻重载切换 PF会异常炸机245V会有异音


想请你们来协助解决一下此PFC问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以翻译成英语吗?

    此致、谢谢!