This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:WebBench 提供的反馈网络的电阻值违反数据表中的公式5

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296962/lmq66430-resistor-values-for-the-feedback-network-provided-by-webbench-violate-equation-5-of-the-data-sheet

器件型号:LMQ66430

您好!

对于 LMQ66430上的1.5V 输出电压、WebBench 建议 RFBT = 4.99 kΩ 且 RFBB = 10 kΩ。

数据表的公式5表示:5 kΩ≤RFBT || RFBB≤10 kΩ。

4.99 kΩ 和10 kΩ 的并联组合是3.33 kΩ、低于上次我检查的5 kΩ。 我想使用 WebBench 提供的值。 他们是否可以使用或者我是否发现了错误?

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    请遵循 DS 建议值, 5 kΩ≤RFBT || RFBB≤10 kΩ。  3.33可能不会导致大问题、但最好将缓冲器保留在 DS 建议的范围内、该电阻器与 FB 内部状态有关。  

    埃莱娜