请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 大家好、
我的定制得到了一个采用 LM5175的设计、我发现当将输出电感器从2.2uH 增加到4.7uH 时、在降压-升压区域运行条件 VIN= VO = 12V @满载13A 时、峰-峰值输出纹波几乎相同。 假设在增加电感后、输出纹波应更小。 您能解释一下为什么输出纹波行为相同吗? 谢谢!
此致、
谭婷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sam、
感谢您对 LM5175的支持。
电感器对电感器中的电流纹波有影响。
输出纹波主要受输出电容(电容和 Resr)的影响。
(请在此处找到一些附加信息: https://www.ti.com/lit/an/slva630a/slva630a.pdf)
此致、
斯特凡