This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512无法工作...

Guru**** 2379920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294700/tps92512-tps92512-cannot-work

器件型号:TPS92512

大家好、

请帮助查看客户的原理图!

客户反馈 TPS92512无法正常工作。

对于 IR LED、VIN=5V、Vout 为3.3V/1.4A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否有关于"无法工作"的更详细信息? 器件的行为是什么?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    根据客户反馈、电源设置为5V/3A、输出为3.3V/1.4A、用于 IR LED。

    但是、L14或 PH 引脚没有 Vout 和波形。

    我已经要求客户提供更多测试数据。

    请提供帮助、还可检查原理图是否存在或有问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请放大 R229、看看它是否有帮助。 请注意、调整该电阻器的阻值时、应确保在最大输入电压下流入 IADJ 引脚的电流限制为100 µA 或更低。 您可以参阅 数据表中的第8.3.4节"可调节 LED 电流(IADJ 和 ISENSE 引脚)"。

    此致、

    周老师