This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:GPIO 模式

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297064/tusb1044-gpio-mode

器件型号:TUSB1044

您好  

如果客户将 TUSB1044设置为 GPIO 模式

应如何上传其他控制信号?

分为两种情况、仅限 DP 和仅限 USB3.1

如何进行 DIR、CTL、UEQ、DEQ、FLIP、 方向?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面显示的典型应用电路方框图。

    FLIP、CTL0/1和 HPDIN 需要由 PD 控制器控制。  

    SLP_S0#可由 PD 控制器控制、也可以通过1k 电阻器从外部拉高至 VCC。

    其余配置引脚需要具有外部上拉和下拉电阻器。 有关上拉/下拉电阻的值、请参阅 TUSB1044数据表中的表1。

    谢谢

    大卫