This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:Iout 电流数据表错误?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297272/ucc39002-iout-current-datasheet-errror

器件型号:UCC39002

大家好!  

我查看了 UCC39002的数据表、发现了数据表的负载共享驱动器(LS)部分中输出电流的单位错误。 我怀疑这应该以 mA 为单位、但您能否为我确认这一点并尽可能更新数据表?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!  

    是的、我确认高亮度行的单位应该是 mA、而不是 V。  

    实际上、 我们已经在针对该误差及许多其他误差校正该数据表、包括高光照以上三行 LS 总线驱动器"Vout"规格的最小/最大限值。  在 Vcso = 10V 条件下、Vout 的最小值/最大值应为9.95和10.05、而非0.995和1.005。

    此致、
    乌尔里希