主题中讨论的其他器件: TPS25750
我们希望 使用 TPS25750EVM 尝试加载补丁捆绑包以初始化 PD 控制器。 为防止 TPS25750D 读取 EEPROM 数据、我们移除 EVM 上的 J4跳线、让连接到 EEPROM 的电路断开。 并且 ADCIN 设置为 S1A:1、S1B:0、S1C:0。 我们的 EVM 应该处于安全模式。
我们将 I2C 监听器连接到 I2Cs 端口、并根据图4-1在 TPS25750主机接口 TRM 上的流程执行 PBM。
但是、就在我们执行读取 INT_EVENT1的第一步时、我们遇到了问题。 我们读取0x14寄存器、第一个字节只能获得0xC2、后续所有字节都是0xFF。
读取模式寄存器0x03也属于类似情况。 我们可以在第一个字节中得到0x82、而所有后续字节都是0xFF。
我们想知道发生这样的情况是否正常呢? 或者我们的设置是否有问题?
谢谢。
此致、
Jacinto 处理器