您好!
我已经使用 BQ51013B 设计了定制电路板。
我制作的实验板在几个小时后关闭了输出。
因此、我将通信1、2的电容调整为10nF、它不再关闭。
不过,我担心可能有其他因素。
如果有任何其他情况、输出会在几个小时后关闭、敬请告知。
我要使用的参数如下。
线圈= Würth 760 308 101 214 (Ls = 26uF、Ls = 31uF)
C1=78nF、C2=1000pF、Ccomm1、2=10nF
R1=75、Ros=20k、Rfod=200 (Ω)
TS=通过10k Ω 下拉
此致、
小林市