This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:性能审查和故障排除

Guru**** 2515675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295696/lm5069-performance-review-and-troubleshooting

器件型号:LM5069

您好  

我使用 LM5069MM-2/NOPB  开发具有以下规格的热插拔板:

输入电压:7s NMC 电池
最大持续时间 电流:10A

此设计已由@Rakesh 审核。 (将在私聊中再次分享原理图和 Gerber 文件)

在测试时、我们会面临一些问题:

1.我们制造的两块板在空载条件下工作。 电压也会穿过。 但是、当我尝试施加甚至为0.1A 的负载时、输出会下降、实验板会关闭。 如何解决此问题?  我应该执行哪些标准测试和检查来确定哪里出了问题?
(我已检查 UVLO 和 OVLO 引脚上的电压。 UVLO 显示为7.9V、但根据工具建议的分压器、该值应为3.3V。 OVLO 引脚电压为1.9V ,正确)

2.我们制造的其他2块板根本不工作。 再次检查如何解决此问题?

3.我也有疑问, PGOOD 是在什么情况下被拉低的? 因为在实际工作的板上、我添加的 LED 在工作条件下始终亮起。
在这里、UVLO 引脚电压为3.3V、
        OVLO 为1.9V
        栅极- GND 电压为37V
        栅极 Vout 电压为11.7V
         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的联系。

    请分享原理图和设计计算器。 您的工作输入电压是多少?  

    请分享在空载和0.1A 负载条件下启动期间的 VIN、VOUT、GATE、计时器、输入电流波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek

    我已在私人聊天中共享所需的文件

    输入电压:21V 至29.4V
    输出电压:  21V 至29.4V

    我将在明天分享负载电流波形、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek
    问题已解决! 这仅仅是一个焊接问题。

    我还有一个我在上面提到的疑问、请您解释一下:

    Unknown 说:
    此外,我还怀疑 PGOOD 是在什么条件下被拉低的?

    如果 PGOOD 上有一个 LED、LED 会在什么条件下亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源正常指示器:一个开漏输出。 当外部 MOSFET VDS 降至1.25V 以下时、PGD 指示器处于活动状态(高电平)。 当外部 MOSFET VDS 增加到2.5V 以上时、PGD 指示灯变为低电平。