This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6003-SP:半桥隔离式直流/直流转换器

Guru**** 1178960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6003EVM-CVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296192/tps7h6003-sp-half-bridge-isolated-dc-dc-converter

器件型号:TPS7H6003-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H6003EVM-CVAL

你好

我们在半桥隔离式直流/直流转换器的测试设置中使用了 TPS7H6003EVM-CVAL。

功率受 C1和 C2的限制。 理想情况下、每个电容器上的电压将在 Vin/2和 GND 之间摆动(放电曲线)

在次级侧、控制电路监测 C4上的输出电压、从而根据设置的迟滞激活开关元件。 初始测量显示(毫不奇怪) A 点处的纹波电压较大(约为12%)(未安装滤波器)。 该电压会作为 Vin 的函数增加、当然还有负载。   

我怀疑开关晶体管由于集电极侧的大量纹波/噪声而进入和退出饱和状态。 因此、稳压器的效率随着 A 点和 Vout 点之间电压差的增大而降低。

在为 A 点的滤波器选择值、同时保持 C1和 C2的"恒定功率功能"时、我们正在寻求一些帮助。

同样、敬请期待其他设计指导和提示

谢谢你。

此致

乔纳斯