This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:压摆率的默认设置

Guru**** 1118020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295984/lp87562-q1-default-setting-for-slew-rate

器件型号:LP87562-Q1

您‘μs 确认 LP87562PRNFRQ1的压摆率默认设置是否为"4h"(3.8mV/μ s)?

我们的原理图中未使用和未连接 IIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    µs 压摆率为0.47mV/μ s。 这是十六进制的0x7。  

    BR、Jari