This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:是否可以使用 SiC G3R40MT12D (GeneSiC)

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27311A-Q1, LMG1210, UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294716/lmg1210-is-it-possible-to-use-sic-g3r40mt12d-genesic

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: UCC27301A-Q1、UCC27311A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 LMG1210用于 G3R40MT12D。

他们有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正在 考虑将 LMG1210与 G3R40MT12D 配合使用。

(1)是否可以使用?

(2)我们想了解使用 SiC 时的指导原则。

您能否提供有关 SiC 的应用说明。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    对于驱动 SiC FET、需要高栅源电压才能在高漏极电流下实现低 VDS 饱和电压。 这是由于 SiC FET 与 Si FET 相比具有低跨导。 由于 LMG1210是一款 GaN 驱动器、GaN FET 的工作电压约为5V Vgs、我认为在这种情况下这不是最佳选择。

    以下是对我们其中一个具有 SiC FET 的低侧驱动器的参考- 链接

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    实际上、客户确认它可以将 LMG1210用于 SiC。

    另一方面、LMG1210适用于 GaN、在本例中、是否建议不将其用于 SiC?

    如果是、我会让客户停止考虑将 LMG1210用于 SiC。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    如果您的客户在其系统中的操作条件下可以正常工作、则他们可以继续操作。

    如果它们的总线电压允许、像新的 UCC27301A-Q1或 UCC27311A-Q1这样的产品在120V 下可能是候选产品。

    我们计划推出一些未来产品、以 更好地驱动 SiC FET。

    如果需要其他保护措施、隔离式栅极驱动器也可能是潜在的解决方案。

    同样、LMG1210可以驱动 SiC FET、如果它能够有效地驱动 SiC FET、则表示良好。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    我了解。

    对于驱动 SiC、 LMG1210不合适。

    我将介绍 您推荐的 UCC27301A-Q1或 UCC27311A-Q1。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市