This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:强制 DPDM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295235/bq25895-force-dpdm

器件型号:BQ25895

大家好、

 

您能否告知我 BQ25895 REG02、FORCE_DPDM 位的情况。

如果启用 AUTO_DPDM_EN 并插入 USB、也会设置该选项吗?

 

简而言之、REG02.1状态是否仅用于 FORCE_dpdm 检测、还是也适用于自动 dpdm?

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    REG02[1]位仅用于 FORCE_dpdm 检测。 它是一个独立于 AUTO_DPDM_EN 的函数。

    8.2.3.3.2强制输入电流限制检测在主机模式下、主机可以通过设置 FORCE_DPDM 位来强制器件运行。 检测完成后、FORCE_DPDM 位本身会返回0、并且输入结果会更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的更新、激活对我来说很清晰。

    根据您的回答、我的理解是当自动 DPDM 运行时、REG02[1]位不会被设置为状态。
    是这样吗?

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     AUTO_DPDM_EN=1时、充电器将在插入有效 VBUS 时自动运行 DPDM 检测。 插入有效的 VBUS 后、 AUTO_DPDM_EN 位不会产生影响。 只有设置 FORCE_DPDM=1时、充电器才会强制重新运行 DPDM 检测。

    请注意、现在是感恩节假期、我们将在下周回来。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的反馈、它很有帮助。

    此致、

    迈克