This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:定时器取消激活

Guru**** 2427890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289996/bq25172-timer-desactivation

器件型号:BQ25172

你好  

我有2S 镍氢电池系统、充电电流为17mA、电池容量接近500mA。

即使将计时器设置为22小时、也无法实现

我们的想法是在状态引脚高时复位计时器  

我们有一个 CTN 或10K 电阻器、  

要重置定时器,您是否建议将 TS 引脚直接连接到微控制器(并将其配置为开漏输出)...将其设置为零1秒...或在 ts 引脚和 GND 之间使用外部 NMosfet?  

是否可以重置计时器?  

期待您的支持  

此致

齐亚德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziad

    是的、TS 可被用于复位器件和定时器。  

    TS 需要下拉为低电平然后释放、可以使用 MOSFET 来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill  

    谢谢,做测试时,我注意到,当电池充满电,并在电压放松到2.5VDC 后,即使我重新启动到 TS 系统不重新启动充电,直到电池低于2.2VDC ...  

    有没有办法避免这种情况? 它与我的系统不兼容、因为我的器件始终插在电源上

    我找到的唯一方法是配置充电器为3S 配置,并让微控制器在电池电压高于特定限制时停用充电...但我将停用硬件安全功能...  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziad

    BQ25172再充电阈值为每节电池1.33V。  在2.66V 的2S 配置中、在低于该电压时可以开始再充电。

    更改为3S 将把再充电点增加到4.0V 左右。

    不确定在您正在看到的2.2V 电压下导致充电的原因。

    电池和 IC 之间是否可能出现压降、BQ25172 OUT 和 GND 上测得的电压是否为2.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈  

    测试设置如下:  

    I Apply VIN = 4VDC/ICHRG = 17mA /2S

    当电池达到3伏时,我把 TS 接地以重置充电计时器,充电不重新启动直到 VBAT 达到2伏,我期望它直接重新启动  

    由于我的充电周期非常慢、因此我需要每天重新启动计时器、  

    任何解决方案、我设置在两个评估板上、并且我得到了相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用5V 的较高输入电压进行测试?   

    充电重新启动应在2.2V 之前发生、可能是由于输入电压为4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill  

    我已经以10V 的电压进行测试、但它对结果没有影响  

    此致 Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您测试的镍氢电池、尺寸和容量、您能告诉我什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用2xAAA FDK 1000mA 容量进行了测试

    此外、我已使用电池仿真器进行测试以模拟满电量和空电量的电池、另外还使用双卡子电源进行了测试  

    我使用我所拥有的几乎所有设备完成的所有操作  

    它总是以同样的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在实验室中查看过它、但无法重现您看到的问题、当电池电压降至2.66V 时、充电会开始。   

    测试条件:

    1.) 17mA 充电电流

    2.) 电池电压高于2.66V (2.0V 至3.5V)

    3.) VSET 27k、TMR 36k

    4.) 输入电压4V 至5V  

    能否发送原理图进行审阅? 测试设置的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的反馈

    当我使用电池供电和使用电池(没有电池仿真器)的应用进行测试时、系统的行为是巧妙的(我也更换了评估板)

    感谢您的支持

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢