This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400通信问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296301/ev2400-problem-with-ev2400-comunication

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的专家:

我将计算机更新为 Windows 11、并且与 EV2400的通信存在问题、

当我打开 bqstudio 时、底部会显示一个错误"没有可用于此系统的可用适配器"。

当我尝试更新固件时、收到"Error:No Free EV2400 detected (错误:未检测到免费 EV2400)"。 如果已连接系统但 LED 未亮起、请尝试使用-s 选项运行此程序。

按 Enter 继续..."。

但是、如果我在另一台计算机上测试它、则更新工作正常。

我尝试了不同的 USB 端口、但没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实重新启动了计算机、它现在可以正常工作了、  

    很抱歉出现问题。