This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:未使用的引脚处理

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295163/tusb1044-unused-pin-handling

器件型号:TUSB1044

我们不会将 TUSB1044用于 DisplayPort、因此 AUXn/p SBU1/2引脚是未使用的引脚。

如何处理未使用的引脚?
我可以让他们保持开放吗?

谢谢你。

平川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平川山

    你可以离开  

    SBU1/2开路

    AUXP 通过100k 电阻拉至 GND

    AUXN 通过100k 电阻被拉至3.3V

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    解决了!