This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:器件成功't 确认、未指示成功连接至 EV2400

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25798, BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295045/bq25672evm-device-won-t-ack-and-no-indication-of-successful-connection-to-ev2400

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ25798、BQSTUDIO

您好!

我已加载正确的配置文件 BQ25798、更新了 EV2400的 FW、并尝试了 I2C 和 SMB 端口、无法将 BQ 转 ACK。

我在这里遗漏了什么吗?

EV2400上的所有3个绿灯都亮起、但也不指示 Battery Management Studio 是否已连接到 EV2400。

我是否可以提供 EV2400和 BQ25672EVM 核对表来确保从器件获得 ACK?

感谢所有的帮助!  我还附上了一些照片供参考。

伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请使用 I2C 端口。  启动 BQStudio 软件之前、必须将 EV2400连接到 PC。  VBUS 和 VBAT 的电压必须高于各自的 UVLO 值。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我已经完成了所有这些步骤。  我看到一个绿色的状态 LED 指示灯、并且电池似乎正在充电。  我可以拉动充电使能跳线和电池电压下降、以便知道我正在向电池提供一些电流。

    我仍然无法让设备应答。   

    是否需要在 EV2400的 BQ 上设置跳线?

    如果您有任何其他想法、请告诉我。

    我附上了我当前设置的照片。   









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、


    我现在正在仔细检查 I2C 的数据线、我认为 EV2400发送的起始位不正确。

    根据数据表、当 SDA 为高电平时、SCL 线必须变为低电平。  当 SDA 为低电平时、它当前变为低电平。

    请查看随附的照片:


    是否可以通过任何方法修改 EV2400协议或使用不当?

    此致、

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我终于找到了问题。  在给定的其中一根电缆上交换了 I2C。  SDA 是 SCL 连接到电缆另一端的位置。  我的假设是相信电缆,但它似乎他们有两种不同的品种。   

    感谢你的帮助和愉快的感恩节周末!

    伊坦