This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:负电压输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295806/tl431-q1-negative-voltage-output

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

大家好、

图35是正电压稳压器。  您可以提供有关如何将此器件用于负电压稳压器的建议吗?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lija  

    您的应用的负载电流是多少?

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    最大输出电流约为100mA。  
    输入电压约为-21V、输出电压范围为-15至-18V。  
    B&R
    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李家  

    感谢您的意见。 TL431无法实现这一点、因为您必须从阳极获取-ve 电压、并且无法断开阳极到 REF 引脚的环路、因为它们之间会生成基准电压。  

    您可以使用 LM4041CEM3-ADJ/NOPB 来实现这一点、因为基准是在阴极和基准引脚之间生成的。 您可以在阳极处添加 BJT、以提高电流驱动  

    此致

    Trailokya