This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:有关 VBST 终端输入阻抗的问题

Guru**** 2381410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292487/tps563249-questions-about-the-input-impedance-of-the-vbst-terminal

器件型号:TPS563249

我想知道将电阻器连接到 VBST 端子时的额定功率。

请告诉我 VBST 终端的输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    是否要 估算 BST  电容器到 SW 和 BST 引脚之间的串联 BST 电阻器中的功率损耗?

    TPS563249不需要 rBST 电阻器。 我可以知道您的担忧吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    在 TPS563249数据表(SLVSE54)图17中所示的参考设计中、在 BST 电容器和 VBST 端子之间串联一个零欧姆电阻器。
    我想知道此电阻器需要的额定功率。 (即使在零欧姆也有额定功率)
    我甚至不知道为什么一开始需要零欧姆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    正如您所说的、RBST 位置是保留的。 这仅仅是为了方便我们在芯片开发及验证过程中的工作。 这没有其他意图、可能会给您带来困惑。

    如果要 估算 rbst 的功耗、可访问以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887917/tps546d24a-how-to-estimate-the-power-dissipation-of-an-rboot-resistor

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的链接。
    这就是我想了解 TPS563249的 Qg 和 Rdrive 的原因。
    顺便说一下、您知道链路中的 Vplat 是什么吗?
    我知道 VDrive 是直流/直流转换器的输出电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    Vdriver 是 MOSFET 栅极驱动器电压。

    Vplat 是 MOSFET 的米勒平坦电压

    Rdrive 是 MOSFET 驱动器的内部上拉电阻

    Qg 是所驱动的 MOSFET 的总栅极电荷。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。
    您是否知道 TPS563249的 Vdriver、Vplat、Rdrive 和 Qg 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    这些参数确实很难找到。 我将向设计部的同事寻求帮助。 如果我可以获取这些参数、我会给您回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    抱歉、我们找不到这些参数。 不过、从该公式的计算结果可以看出、 Rboot 的功率损耗非常低、不应成为问题。

    此致、