This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:保护多路复用器免受瞬态电压尖峰的影响

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294906/tps2121-protect-mux-from-transient-voltage-spikes

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS25946

有关 POST 关于 TPS25946 OCP 关闭过快并导致瞬态尖峰的相关信息、我们还使用 TPS2121多路复用器、并已发生多次烧毁。

我们希望了解如何更好地保护 TPS2121免受瞬态尖峰的影响。 两个输入都通过 TPS25946电子保险丝与输入/输出电源路径并联。 OCP 似乎切断了电子保险丝的电力输送(20V/5A)速度过快、 我们认为它会通过电路返回纹波、导致尖峰超过多路复用器可承受的范围。

电子保险丝的每一侧都可以有高达20V 的电压、因此允许正常20V 电压通过的 TVS 也接近于允许24V 尖峰、从而损坏多路复用器。 由于多路复用器的额定电压允许20V 但大于24V 似乎会损坏器件、因此建议的保护措施是什么、这是最小电压窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们的团队目前正在感恩节假期。 请期待响应出现延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    看起来、当电子保险丝由于过流而关断时、会引起大量振铃-是这样吗?

    如果是、缓解这种情况的常用方法是增大电容。 我不知道电子保险丝和 TPS2121输入端有多少电容、但通常建议输入电容和输出电容一样大、而更大的输入电容将有助于抑制振铃。

    这些器件上是否具有输入电容?

    谢谢。

    帕特里克