This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的输出问题

Guru**** 2555020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286974/bq24780s-the-output-issue-for-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好!

请查看 BQ24780S 的原理图、我们有以下问题:

1.输出波形参考下图、我们没有负载、12VDC 的电压波 具有 周期性的下降;

2.我们 断开 VQ3 MOSFET 和12VDC 输出的正常连接;

3、请告知如何解决以下问题;

e2e.ti.com/.../BQ24780S_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    感谢您与我们联系!

    1-您能否提供有关充电器要求的更多信息?  

    • 电池节数  
    • 电池电压  
    • 电池充电电流  
    • 输入电压/电流

    您还可以提供您的寄存器设置吗?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    我 将关闭此主题、因为我尚未收到有关上述问题的任何更新。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是的、我在另一个 主题中更新了状态、感谢您的支持。