This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:对充电器移除进行负载移除修改

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295824/bq77915-load-removal-modification-to-charger-removal

器件型号:BQ77915

您好!

我们对在我们的电池系统中使用 BQ7791500很感兴趣、并且想知道是否可以通过某种方式修改充电器移除功能中的负载移除功能。

我们永远不会移除负载、因为我们的应用会集成电池和负载、并且用户无法断开负载。 因此、我们想通过将 LD 引脚连接到 VSS 来禁用负载移除功能。 但是、当 BQ IC 在充电期间检测到 OCC 故障时、我们希望该故障锁存至充电器移除、以防止 OCC 故障清除、然后在延迟 t_CD_REC 后再次仿真触发。

您对如何实施这一措施有什么建议吗?

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    如果您想将负载移除检测更改为充电器移除检测、则需要评估 LD 引脚的参数以及系统将该引脚置于的条件和阈值。  我之前从未以这种方式使用 LD 引脚、并且没有建议的配置。  

    我建议查看 BQ77915数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/bq77915)、特别是电气特性表第 9.3.2.10节以及绝对最大额定值、并确保在充电器移除检测配置中满足 LD 引脚的所有建议标准。

    此致!

    安德里亚