请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好
该客户设计将 两个 BQ76930级联20个周期、第六和第七系列在电缆的插拔过程中可能会损坏。
故障屏幕如下所示:
在图标位置插入和拔出 J2和 J3的电缆。 首先连接 J3的外部电缆、然后连接 J2的外部电缆、 6系列和7系列可能会损坏。
请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
对该器件的随机电池连接存在限制。 对此进行了说明。 第10节随机电池连接-在限制范围内 的 bq769x0系列10大设计注意事项应用手册。 我建议阅读这一部分。
本节介绍了一些建议、以确保在随机安装电池时不会损坏电池。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙