This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:EN 引脚在上电和断电时无效

Guru**** 2387270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296556/tps61070-en-pin-not-effective-in-power-on-and-off

器件型号:TPS61070

我们已将这款直流/直流转换器用于 TPS61070的3V 电池输入和3.3V 输出。 我们已将 EN 引脚中的滑动开关连接到开启和关闭直流/直流转换器。

当 EN 变为低电平/ 0V 时、直流/直流转换器不会关闭状态。 我仍然可以在 Vout 处看到3.3V 的输出。  下面是我们的应用电路原理图、

请仔细研究并支持我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathyadevaki:

    我想知道 EN 被拉至低电平后您的负载条件是什么。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    尽管 EN 为低电平、我们仍然能够看到负载由 TPS61070供电并且它能够正常工作。

    负载电流为100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathyadevaki:

    如果我 正确理解您的原理图、您没有将 EN 引脚拉低。 当开关为零时、您会使 EN 引脚悬空:

    我认为开关应该这样连接:

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Travis,非常感谢。

    将会检查它。