This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933F:参数 IP 和 IH 的含义

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296304/tps62933f-the-meaning-of-parameters-ip-and-ih

器件型号:TPS62933F

尊敬的 TI 专家:

   我已阅读 TPS62933F 的数据表 、但我不明白参数 IP 和 IH 的含义、尤其是术语"迟滞电压"的含义。 您能详细解释一下吗? 此外、在您提供的推荐电路中、EN 引脚上的电阻为 kΩ Ω 幅度。 这两个电阻器的值是否可以按比例降低?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    这个配置可设定一个更高的输入启动电压和输入停止电压。 我们的器件具有内部输入 UVLO、约为3.6V (上升)和3.3V (下降)。 如果客户需要更高的 UVLO 阈值、例如6Vin 启动、5Vin 停止器件、则可以使用此配置、IP/IH 将设置一个迟滞窗口。

    电阻器值将决定 Vin_start 和 Vin_stop 值、即使您按比例减少了两个电阻器、Vin_start 和 Vin stop 也可能不同。

    请按照数据表中的公式进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

        能否具体举例说明这一原则?  这对我的设计可能非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GJH:

    我已经发布了示例:我们的器件具有内部输入 UVLO、约为3.6Vin (Vin_start)和3.3Vin (Vin_stop)。 如果客户需要更高的 UVLO 阈值、例如6Vin 启动器件(Vin_start)、5Vin 停止器件(Vin_stop)、他们可以使用此配置。  

    请告诉我您还有哪些问题。