This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:LM22672 -开关节点未接地

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293423/lm22672-lm22672---switch-node-not-getting-to-ground

器件型号:LM22672

我们将在降压/逆变器电路中使用 LM22672、将电压从+24V 降至±16.8V。我们会看到、多个电路板存在开关节点未一直接地的问题:

在正常的电路板上、它会:

发生这种情况时、由于开关节点上的直流偏移、负电源轨最终会移位。 什么原因会导致此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    感谢您分享示波器截图和原理图。  让我来和团队一起回顾一下、几天后我会给大家回复。  

    同时、您能否发送布局来帮助我们更好地诊断您的问题?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    与小组讨论之后、C834电容器可能会干扰 SW 节点波形。 请在不使用 C834的情况下测试该设计、看看这会对 SW 节点波形产生什么影响。

    如果这不起作用、问题可能是器件是异步的、您可能需要一个同步器件才能使此拓扑正常工作。

    谢谢!

    约书亚奥地利