This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:输出电压范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296094/lm5012-output-voltage-range

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013

尊敬的 TI 团队:

我将根据此规范设计一个可调节直流/直流转换器:

输入电压90V~100V、输出电压19V 至83V @ 350mA、效率>905。 我发现 LM5012/LM5013效率最佳、因此我想用它们进行设计、但在 WEBENCH 设计器中、我无法仿真超过50V 的输出电压、而规格中显示输出电压高达90V。

您知道原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhad、

    感谢您发帖、请想知道在什么应用或 EE 中需要100V 至50V 降压转换器。 该软件将限制设置为50V、以解决计算方法或数据库的更多问题。 LM5012可以在高占空比下使用,如果您更改了以尝试使用 EVM,最好应用硬件。 理论上它可以支持高于50V 的输出电压,但需要注意 Cout 和电感计算,建议遵循数据表公式并得到值。

    埃莱娜