请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012-Q1 您好、TI 团队、
请参阅上述主题。 我们在 物联网远程信息处理 设备中使用了100V bck IC " LM5013QDDARQ1"和"LM5012QDDARQ1"。
我们在100V bck IC 中进行了热插拔测试、在测试过程中、当电压达到75V 时、IC 烧坏。 我们从10个板上进行了实验、得到了相同的结果。
立即解决该问题。 我请您确认您是否有空、以便与我们的硬件团队安排一次会议。