This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:需要 LP5860支持

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860, LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296047/lp5860-lp5860-support-need

器件型号:LP5860

大家好、

Gree 中存在一个关于 LP5860的问题、您需要支持。 当 Iout_max = 50mA 且扫描次数为11时、每个 LED 点的最大平均电流小于5mA、这是正确的吗?  

如果正确、则表示 每个 LED 点的平均电流 过小。 因此、如果有其他器件能够在每个 LED 点中加载更大的电流?

非常感谢。

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    是的、没错。 您能提供客户需要多少电流吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jared:

    现在客户仍在对 LED 驱动器进行预先研究。 因此它们无法提供电流的详细信息。 但必要的要求是驱动器需要最多加载大约200个 LED 点。 您能否提供一些满足需求和负载更大电流的器件、客户可以安排测试器件是否适用。 谢谢。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我认为 LP5860T 是更好的选择。

    BR、Jared