This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV766-Q1:最小 ESR

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TLV766-Q1, TPS709, TPS7A20, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295145/tlv766-q1-minimum-esr

器件型号:TLV766-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS709TPS7A20TPS7A47、TPS7A24

大家好、

TLV766-Q1要求将2mΩ ESR 作为建议工作条件。

同时、数据表还指出:"在输入和输出端使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时、此器件被设计成稳定运行"。 一些陶瓷电容器的 ESE 小于2mΩ、具体取决于频率。

最小2mΩ ESR 要求是否正确?

我从未见过 LDO 的最低 ESR 要求、它支持 TPS7A20、TPS709、TPS7A24、TPS7A47等输出端陶瓷电容器。

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shota、  

    我同意奇怪、该器件有一个最低 ESR 要求。  

    DS 显示为实现稳定性需要 ROC 条件:

    由于 我无法在我们的表征和验证数据中找到注释、因此最低 ESR 可能是正确的。  

    我将向与此部件关联的团队成员发送消息、如果他们有冲突的意见、我将更新该主题。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的答复。 我知道稳定需要 ROC 条件。 但总的来说、我认为大多数 支持陶瓷电容器的 LDO 仅指定最大 ESR。

    如果您收到任何冲突选项、请告知我。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shota、

    设计人员只验证了最大2m Ω 的稳定性、因此我们只能根据提供的设计来保证。  

    此致!

    朱利耶特