This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:插入电源时不充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289034/bq25071-doesn-t-charge-when-plug-in-power-source

器件型号:BQ25071

您好、德州仪器  

I.第一个专题:
我有一个充电电路、使用 BQ25071为我的单节 LiFePO4电池系统(有电池和保护电路)充电。 电路如下所示。 目前、订购 PCB 并焊接器件后、PCB 无法为电池充电(通过电流测量和充电 LED (红色 LED)均不亮、只有电源检测 LED (绿色 LED)亮起。

以下是我尝试过的测试:
1.当缺少+9V 线时、要确保芯片的 VBAT 和 VOUT 管脚上有电池电压。
2.确保 V (TS)处于正常范围内(在本例中,在20C 下,V (TS)为21%VIN,这应该是可以接受的。
3.绿色 LED 亮起时工作电压为4.9V、可以测量芯片 LDO 引脚的电压。

4、电池电压在测量时是3.34V、是不是低到不足以触发再充电?

5.我插入电源时、VOUT 是2.23V、但要取出电池。 这是一种奇怪的情况、因为我认为 VOUT 应该保持在接近最大充电电压的某个位置。

请注意、当我为芯片插入电源时、我只为 VIN 引脚提供4.7V 电 压(电源来自5V USB-C、但通过肖特基二极管提供0.3V 的压降)。 另外、对于 EN 引脚的使用、我感到困惑。 每次打开芯片时、顺序是否正确:将其拉低、然后将其保持为高阻态(或浮点)? 我希望利用最大充电电流、以便设置 R (ISET)= 1K。 如果我不执行此序列、默认充电电流是多少
如果有任何原因导致我的开发板无法工作、请告诉我。 我真的很感激。

II。第二个主题:

第一个问题的答案是因为我的电池电量不足、不足以触发再充电、那么我是否有办法强制芯片再充电。  实际上、3.3V 电池大约是70-80%的 SoC、如果用户插入充电器、例如80%的 SoC、板根本不会开始充电、电池将始终卡在80%、直到电池电量耗尽低于该阈值。 我的 MCU 具有自己的算法来确定充电和停止充电的时间、因此我的首选 BQ25071不要参与此充电控制流程。

此致、

桑德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    测量时电池电压为3.34V,是否低到不足以触发再充电?

    这可能过高、因为再充电阈值可能低至3.1V。  

    Unknown 说:
    当 我插入电源时、VOUT 为2.23V、但要取出电池。

    VOUT 应为近似的电池充电调节电压、但这可能受负载和输入电流限制的影响。 您是否连接了负载?

    Unknown 说:
    将其拉低、然后将其保持为高阻态(或浮点)?

    将 EN 下拉为低电平将允许通过 ISET 引脚设置输入电流限制、 您将需要使该引脚保持低电平、以便将输入电流限制保持在 ISET。

    Unknown 说:
    如果我不执行此序列、默认充电电流是多少[/报价]

    如果该引脚保持悬空、则输入电流限制 将限制为 USB500电流限制。 如果您将其保持悬空、那么您的输入电流限制可能低于您的预期。

    我可以强制芯片再充电

    可以通过将 EN 驱动为高电平然后再次驱动为低电平来强制进行芯片再充电。 我必须在实验中对此进行确认。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    VOUT 应大概为电池充电调节电压,但这可能会受到负载和输入电流限制的影响。 是否连接了负载?

    我的板中有一个 MOSFET、它使负载与电池啮合或从电池中分离。 我意识到、无论是否连接了负载、当没有电池连接到系统时、VOUT = 2.23V。 如果我连接电池并断开负载、VOUT = VBATT、但 IC 不会为板充电。 但是、只要我插入负载(电池仍连接到电路板)、充电过程就会开始。

    拉低 EN 将允许 ISET 引脚设置输入电流限制, 您需要将此驱动为低电平以将输入电流限制保持为 ISET。

    那么、什么是 USB500模式(高阻态模式)?

    如果引脚悬空,则输入电流 限制将限制为 USB500电流限制[/报价]

    为什么与上述问题相同、但 USB500电流限制是什么? 这是 USB 主机的电流限制吗?

    通过将 EN 驱动为高电平然后再驱动为低电平可强制芯片再充电

    您是说我应该首先将芯片置于禁用状态、然后再次置于启用状态吗? 请告诉我您实验室提供的测试。

    非常感谢您快速的帮助回答。

    此致、

    桑德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉回复延迟、很遗憾我没有收到回复通知。

    如果我连接电池并断开负载,VOUT = VBATT,但 IC 不为板充电。

    当连接电池但断开负载时、EN 引脚电压是多少?

    我意识到当系统没有电池连接时,无论是否连接负载,VOUT = 2.23V。

    此时您是否具有 VOUT 的波形捕获?

    那么什么是 USB500模式(高阻态模式)?
    为什么这个问题与上述问题相同,但什么是 USB500电流限制? 这是 USB 主机的当前限制吗?

    这是500 mA 的输入电流限值。 这意味着将防止充电器从输入源中拉取超过500 mA 的电流。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳