This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:有关规格的一些问题

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296033/lm5155-q1-some-question-about-spec

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC20225LM5155

大家好、

1 . 客户无法找到 RUVLOS 和 CUVLO 的计算方法,您能告诉我如何计算它们吗?

请您向我发送如下所示的 TI UCC20225的栅极引脚内部电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您支持 LM5155

    我还没有看到任何  RUVLOS  和 CUVLO 的计算方法、因此我认为最好是结合实际条件来评估设计中的这些值 。

    我不确定您指的是哪个值-您能指导我找到 UCC20225 数据  表中的该位置吗-注意 UCC20225数据表中的图34看起来有所不同 。

    如果您的意思是 R_OL、则 LM5155中也给出了 R_OL、但格式不同:

    此致、

     斯特凡