This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找降压/升压解决方案

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293626/looking-for-a-buck-boost-solution

主题中讨论的其他器件:LM5177

大家好、

我的客户正在寻找一种能够处理30-60V 输入电压和48V 输出电压、恒定15A 输出电流的电源解决方案。 您可以推荐一款器件吗?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    感谢您的联系。 我们会就可能提出的建议给您一些反馈。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    对于该设计、您将需要多相设计(总输出功率= 720W)。

    LM5177可能非常适合用于3相。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的确认。 您是否有任何关于多相设计的参考设计、以便我向客户展示?

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    有一份正在编写的应用报告、很快就会发布。

    此致、

     斯特凡