This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:Re 设计从 NXP PCA9624到替代驱动器的 LED 驱动器。 有前途的候选人= TLC59108?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293660/tlc59108-re-designing-led-driver-from-nxp-pca9624-to-an-alternative-driver-promising-candidate-tlc59108

器件型号:TLC59108
主题中讨论的其他器件: TLC59116

我正在尝试使用10多年前的设计来保持生产、该设计在机器人器件的多个部分中使用了 NXP PCA9624 8通道 LED 驱动器。 由于 NXP 器件已停产、因此我必须找到一个新的解决方案、它既能满足要求、又能简单控制、从而使软件更改合理(我希望最少重新设计工作、记住产品有点旧、 并且这种型号的生产可能会从新一代产品准备就绪算起的1-2年内减少)。

NXP 器件具有8个恒定电流阱、可在97kHz 的频率下支持高达100mA 和 PWM 的频率。 PWM 用作强度控制、而 LED 电流不由软件动态控制。 通过 I2C 接口进行控制。

TI 拥有的器件型号的属性似乎非常类似:TLC59108。 我想知道是否有人在这种重新设计之前做过,也许有好的想法。 特别是什么不做,或任何事情需要特别注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teuvo:

    很高兴听到您的声音!

    对于 PCB 重新设计、我认为您只需用 TLC59108替换 NXP PCA9624即可。 虽然它们不是 P2P 设备、但我认为引脚连接的方式是相同的。 如果您有任何问题、我可以帮助您查看原理图。

    对于软件重新设计、我发现 PCA9624的寄存器映射几乎与 TLC59108相同。

    因此,我认为重新设计工作将会是一件很省力的工作。 如果您有任何问题、请随时与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jared! 您写的内容证实了我在比较数据表时得到的印象。 即使有些 PCB 布局要做、它们的芯片还是非常兼容的。

    我仍然对 TLC59108担心的是供货/交货时间:Mouser 的页面上显示了大约两年的工厂交货周期。 我不知道他们是否掌握了正确的信息。 我认为 大约100周的交货周期大多已经结束。

    但是、其"姐妹" TLC59116具有更大的库存、而 SSOT28版本的 Mouser 宣布的工厂交货周期仅为6周。 哦、好了。 在采购界、有些事情并不容易理解、因此在做出工程决策之前、我必须与这些人进行讨论。

    此致、

    特伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teuvo:

    很抱歉这么晚才回复。 出于您的顾虑、您是否愿意通过电子邮件讨论此问题? 我将环路 PME 给你一个专业的答复。 如果您不介意、下面是我的电子邮件地址: jared-zhou@ti.com

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teuvo:

    希望您做得好!

    您能告诉我您需要哪种封装吗?

    BTW、我已与我们的 PME 确认、 两年工厂交货周期 错误。 基本交货时间为6周至10周。

    BR、Jared