This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:电子熔丝不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295351/tps25940-q1-e-fuse-not-working

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1

您好!

我们的器件未通过 US=+112V 的脉冲2a 测试、输入端的 TVS 二极管是 SMCJE15AH。

电子保险丝的输出电压为0V、但 IC 不会造成物理损坏或短路。

我想知道此部件是否通过了 ISO 7637-2、ISO7637-3 和 ISO 16750-2。

请告诉我它是否通过了上述测试以及

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我们尚未针对此类瞬变评估此器件。 为了满足这些瞬变、我们还需要 LM76202-Q1等高电压器件。 请浏览 LM76202-Q1。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用钳位电压为18V 的 TVS 二极管来防止+12V 脉冲。 由于 芯片的最大输入电压为18V、二极管会将瞬态钳位至18V。

    你怎么看?

    由于该器件符合汽车标准、这并不意味着它也应通过所有 ISO 瞬态测试。

    在这种情况下、我们如何解读汽车类资质。 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    自动认证意味着通过了 AEC-Q100、而不意味着它将通过 ISO 瞬态测试。  

    您可以使用 TVS 钳制到18V 以下。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。