This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:SW 悬空时 SW 引脚38V 是否正确

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165-Q1, TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294617/tps61165-q1-is-sw-pin-38v-correct-for-sw-float

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61165

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS61165-Q1。

当他们在输出上有 LED 时、他们测试了 SW 引脚是否为11V、这符合预期。

他们发现当 LED 未连接到 SW 引脚时、SW 引脚为38V。

您能帮助检查是否正确吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当 SW 达到38V 时、IC 是否会继续运行? 我可以知道您的客户询问哪个、他们的 EE 是什么吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的及时回复。

    您能帮助解释一下您的以下意思吗? 由于未连接 LED、客户如何知道它是否在运行?

    软件达到38V 时 IC 是否会继续运行?

    客户是长江汽车、此设备用于他们的屏幕。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    一种简单的方法是捕获 SW 电压波形、以查看其是否仍在切换。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请参阅以下有关 LED 已连接和已断开连接的波形。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户是否向 CTRL 引脚注入了 PWM 波形? 如果需要、PWM 频率是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    它们提供了500kHz PWM。

    并找到当 LED 未连接到 SW 引脚时,SW 引脚为38V。

    这是38V 正常吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当 LED 灯串断开时、TPS61165会将 Vout 斜升至 OVP 电平(典型值为38V)、然后停止开关、但如果 CTRL 引脚切换、IC 将重新启动。  

    PWM 是否已确认为500kHz? 我们产品说明书建议的 PWM 频率最大值@100kHz。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能帮助解释更多细节或 此38V 的任何内部功能吗?

    我们的器件为什么会提高到38V、以及如何提高到38V?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    此行为源于 TPS61165-Q1数据表"7.3.2 LED 开路保护"。 您可以在其中找到更多详细信息。

    Br

    帕特里克