This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:需要 TPS53915支持

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS53915, TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296098/tps53915-tps53915-support-need

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: TPS549B22、TPS548B22

大家好、

我正在寻找可以满足以下要求的器件:

1.输入电压=2.5-5.5V

2.Vout=0.5V-1.2V、典型值0.6V

3. iout_max=12A

我可以看到 TPS53915可以满足大部分要求、但在这种情况下我无法模拟 Vin=2.5V、您能帮助检查 TPS53915是否可以满足上述条件吗?

如果没有、您有其他建议吗? 谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    由于 感恩节假期,我们的美国团队的回复将会很晚。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    TPS53915能够提供最低1.5V 的输入电压、因此该器件可接受2.5-5.5V 的输入电压范围。

    请注意、由于 VIN 低于4.5V、因此需要向 VDD 提供外部偏置。

    我猜 webench 中有一个错误、或者他们没有对外部偏置条件建模。

    如果您将条件键入到 WEBENCH 中、则会弹出一些其他设计、包括:TPS548B22和 TPS549B22

    谢谢。

    约瑟夫