This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:2层/4层 PCB

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296311/lm5146-2-layer-4-layer-pcb

器件型号:LM5146

你好

我需要设计一个输入电压为35÷65V、输出为28V 10A 的直流/直流转换器。

Webench 建议我使用 LM5146设计一个 sinc Buck。

阅读数据表、我了解到使用4层 PCB 更好地实现电路。

出于成本原因、我必须使用2层 PCB。 是否可以使 LM5146在此类 PCB 上正常运行?

谢谢!

罗萨诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rossano:

    由于您的输出是28V10A、因此热性能对于2层 PCB 板来说是一个挑战。 您需要计算 MOSFET 和电感器的功率损耗、然后选择合适的损耗。  此外、对于 MOSFET、请尝试选择大型封装、同时确保良好的散热。 并尝试选择具有较小 DCR 的电感器。  IC 下方的 GND 覆铜区也应较大、应增加更多过孔以确保良好的散热。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THANK YOU