This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:资质认证测试条件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292767/tlv740p-qualification-tests-conditions

器件型号:TLV740P

您好!

我对 TLV74033PDBVR 的资质认证测试有一些问题。

  • JESD22-A108:JESD22-A108测试使用的工作电压是多少
    • 此问题涉及本视频开始部分的 4.2.2工作电压 A108文档中。
  • JESD22-A108:测试 JESD22-A108中使用的偏置电压是多少
    • 此问题涉及本视频开始部分的 3.2偏置指南 A108文档。
  • JESD78JESD78测试的抗扰度等级是多少
    • 此问题对应的表格是 表1—闩锁效应抑制级别 文档的第一部分。
  • JESD78JESD78测试的闩锁效应敏感性分类的温度条件是什么
    • II 类。 A、I。 A、II。 B 或 I。 B

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    我在研究它。 我会在3个工作日内回复您。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    很抱歉耽误你的时间;我收到了我们质量团队的反馈。 请告诉我这些答案是否足够。  

    • JESD22-A108:最大工作电压-运行 HTOL 时、我们符合 JEDEC 关于运行至 VMAX 的要求。 我们通常不会与客户共享实际的 VMAX 电压。
    • JESD78:闩锁温度和抗扰度-最初的 JEDEC 中的质量目标抗扰度 A 级。 抗扰度等级 B 在 TI 并不常用。 最初的品质因数测试采用1A 级(25C)。  

    此致、

    尼克