This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872EVM:FPWM 模式下的电流消耗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295941/tps552872evm-current-consumption-at-fpwm-mode

器件型号:TPS552872EVM

您好!

在 TPS552872EVM 中、在 FPWM 模式下没有负载时存在60mA 电流消耗。

是否正常运行?

PFM 模式似乎很好、但 FPWM 模式会导致这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于所有负载上的恒定开关频率、FPWM 时的效率较低是正常行为。 开关频率(2MHz)越高、空载时消耗的输入电流就越大。 如果客户关心轻载时的效率、建议选择 PFM。

    BRS、

    布莱斯