This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:MOSFET SOA

Guru**** 2439830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289286/tps55288-mosfet-soa

器件型号:TPS55288

您好!

是否可以提供  如下所示的 TPS55288内部 MOSFET SOA 图?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。

    我们没有像分立式 MOSFET 那样的 SOA 曲线。 我是否可以知道客户现在有什么疑虑?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我们只需将 OCP_DELAY 调整为3ms。 我们发现峰值电流可能高达30A。 只是想仔细检查是否可能导致 TPS55288损坏。

    您对此有什么想法吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (上方波形为输出对地短路测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢背景介绍、我能否知道电流是否是电感器电流?

    进行 Vout 接地短路测试时的输入电压和输出电流是多少?

    以及客户如何进行短路测试? 使用空气开关还是电子负载?  

    客户是否会对 TI EVM 进行测试? 因为我看到电流 使用大约500us 上升到30A。 客户在进行测试时是否也能探测 SW1和 SW2波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    1. 我知道电流是不是电感电流?  

    =>输出电流

    2. Vout 接地短路测试时的输入电压和输出电流分别是多少?

    =>输入电压= 20V、输出电流=和之前的波形一样。

    3.客户如何进行短路测试? 使用空气开关还是电子负载?  

    => 电子负载

    4.客户是否对 TI EVM 进行过测试? 因为我看到电流 使用大约500us 上升到30A。 客户在进行测试时是否也能探测 SW1和 SW2波形?

    =>在客户自己的电路板上。 针对 SW1/SW2、如下所示。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将在实验室中同时使用 TI EVM 进行测试、奇怪的是、当 PD 电压为零但 SW2仍保持4V 时、Vout 和 PD 之间是否有长线? 您能否分享客户所用电路板的原理图和布局?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面是 TI EVM 上 Vout 对 GND 短路的测试结果、您可以看到、最大输出电流被钳位到约16A、即平均电感器电流值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    更新 SW1/SW2波形。 之前的波形负载线很长、有的可能导致电压异常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您还能否分享原理图和布局屏幕截图?

    您能否帮助在输出电流上升到30A 时探测电感器电流?  

    当 PD = 0但 SW2正在切换时、还可以放大包括 SW1、SW2、iL、Vout 在内的波形吗? 奇怪的是、PD = 0但 SW2仍等于20V。 切割刀探头位于哪个测试点? 您可以拍照并展示测试点吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    下面是图和电感器波形、因为我们只有1根电流探针、因此只提供 iL。 谢谢!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当原理图 ILIM 设置时、电感器电流被很好地限制在大约16A、那么更改另一个电子负载并再次进行测试呢?

    我认为客户不需要这么高的电压。 我可以知道客户是什么、这里的输出功率是多少吗?

    此外、客户是否禁用 TPS55288的输出电流限制功能? 因为输出电流很高。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户是否还就此提供了其他反馈? 对于 TPS55288、电感器电流根据设置受到很大限制、看起来正常。 建议启用输出电流并将 ILIM 电阻器更改为40k、以设置较低的平均电感器电流限制值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    明白了、还有一个问题。

    "OCP 延迟"部分具有三种时间设置:3ms、6ms 和12ms。 我想询问在3ms、6ms 和12ms 这些时间间隔内、是否有必须超过电流峰值的指定阈值才能触发过流保护(OCP)。 或者、无论当前峰值的大小如何、OCP 是否在这些时间范围内保持非活动状态?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在3ms/6ms/12ms 的延迟时间间隔内、输出电流限制保护未激活并且将不会被触发、但是平均电感器电流限制仍然有效。

    BRS、

    布莱斯