This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002DR 咨询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296122/ucc29002-ucc29002dr-consult

器件型号:UCC29002

您好

两个单元在同一个背板上进行测试,一个单元已通电,另一个单元未通电。 上电时、本产品的电压可以通过均衡线引脚回充到未上电产品的芯片 VDD、从而导致未上电产品的输出光亮、并且在多次测试后会出现电流不均匀的现象

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    感谢您提出有关 UCC29002控制器并行操作的问题。  

    当其中一个电源装置未通电时、必须禁用其相应的负载共享控制器、以避免出现您遇到的问题。  

    这可以如第7.3.6节(第9页)所述 通过 UCC29002数据表中图6 (第11页)所示的示例电路来实现:  

    启用/禁用控制信号(图中的"SB2")来自电源设备、  PSU 上电时该信号为低电平、 PSU 断电时该信号为高电平。  
    这将防止 未上电 PSU 的负载共享控制器尝试修改反馈信号。  

    此致、
    乌尔里希