This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:ALERT 引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296663/bq76942-alert-pin

器件型号:BQ76942

您好!

我将 ALERT Pin Config 寄存器的配置值设为0x29。 这意味着 ALERT 引脚现在配置为通用输出、使用 REG1稳压器驱动输出、当控制器驱动为高电平时、该引脚驱动为高电平有效。
一切都按预期工作-当发送命令 ACTIVE_HI (0x2812)时、输出变为 REG1的电压、并且当发送命令 ACTIVE_LO (0x2802)时、输出变为0V。
问题是上电时-当 BQ76942获得电源时-默认情况下输出变为高电平(输出端存在 REG1电压)。 是否可以在上电时将输出配置为0V?
可以从哪个寄存器读取 ALERT 引脚的状态(用于检查是处于高电平还是低电平状态)?

非常感谢、
此致、
Dejan。