This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:TPS62903-Q1的 CTE 值

Guru**** 2663455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294158/tps62903-q1-cte-value-of-tps62903-q1

器件型号:TPS62903-Q1

大家好、

SS 需要获取材料 CTE 值来支持 T-项目。

请告诉我 TPS62903QRYTRQ1的 CTE、Tg、弹性模量

1)弹性模量 :杨氏模量)

 2)  CTE :热膨胀系数  α  

 3) Tg (: 玻璃转化温度, Tg)

 4)泊松比 (-40~260)

此致

J·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey!

    我会检查我们的质量功能,并在稍后给你反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey!

    请参阅下表、空单元表示我们没有此类参数。

    美特里亚尔

    E (GPA)

    泊松比  

    CTE α (ppm/K)

    TG (oC)

    encap

     

     

    热              ºC Alpha 1 0.6 -1.2 x10-5 1/μ m [6-12ppm/   °C]

    热               ºC Alpha 2 2.5–4.6 x 10-5 1/μ F    [25-46 ppm/°C]

     110 -150 °C    

    玻璃

     

     

     

     

    芯片

    190

    0.064-0.28

    2.4×10-6 K-1

     

    基板

    100-120

    0.33-0.35

    16.5×^-6/℃