This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:UCC28C56EVM-066

Guru**** 2387660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066, UCC28C58
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296616/ucc28c56evm-066-ucc28c56evm-066

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件: UCC28C58

您好!

应如何修改 UCC28C56EVM-066 EVB 方案、以便能够使用具有开尔文源的 SIC MOSFET?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多详细信息、包括开尔文源的存在情况及其位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在  UCC28C56EVM-066 EVB 中 、我想将功率 MOSFET  SCT1000N170AG 替换为 SIC MOS (G3R160MT17J)。 新的 MOSFET 具有  开尔文源极引脚、我应如何将其连接在何处?

    另一个问题:要使用  G3R160MT17J ( 具有+15V 门的 G3R 技术)、我必须 用 UCC28C56HQDRQ1替换 EVB 上的 UCC28C56HQDRQ1 ?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到您提到的 MOSFET 的数据表。 请向我提供其数据表以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.mouser.it/datasheet/2/169/G3R160MT17J-2449134.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接需要如下所示。  

    对于该 MOSFET、应使用 UCC28C58、并且 VDD 需要从当前的18V 更改为15V。 因此、辅助相关电路需要重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我能否继续使用 EVB 上的变压器并且仅修改其他元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用同一变压器、则需要按比例调节 Vout、因为假设您具有相同的电压范围、AUX 即可通过 Vout 获得15V 而不是18V 的输出电压。

    如果无法做到、您需要在 AUX 和 VDD 之间添加一个 LDO、然后可以相对独立地设置 Vout。